请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 工具与软件:
当我们配置 ASCD 寄存器时、电流的阈值是 Rsense 分流电阻器的函数
我想确保我的理解是好的。
如果我有1M Ω 电阻、最大跳变值是7A?
THRESHOLD[2:0]/RSENSE = 0b111 = 7mV/0.001 = 7A
如果 Put to 1 RSNS 位得到14A?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当我们配置 ASCD 寄存器时、电流的阈值是 Rsense 分流电阻器的函数
我想确保我的理解是好的。
如果我有1M Ω 电阻、最大跳变值是7A?
THRESHOLD[2:0]/RSENSE = 0b111 = 7mV/0.001 = 7A
如果 Put to 1 RSNS 位得到14A?
谢谢