This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:放电短路保护

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450326/bq40z50-r2-short-circuit-in-discharge-protection

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

当我们配置 ASCD 寄存器时、电流的阈值是 Rsense 分流电阻器的函数

我想确保我的理解是好的。

如果我有1M Ω 电阻、最大跳变值是7A?

THRESHOLD[2:0]/RSENSE = 0b111 = 7mV/0.001 = 7A

如果 Put to 1 RSNS 位得到14A?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    Threshold[2:0]等于下表:

    根据[RSNS]位是设置为0还是1、 以0x07作为阈值将计算出-200mV 或-100mV 除以检测电阻值。

    此致、

    Anthony