This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:关于它的低电流输出

Guru**** 2502275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449718/tps7a91-about-its-low-current-output

器件型号:TPS7A91

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我在设计中使用 TPS7A91、需要10mA 输出电流和低压降电压、但在其数据表中、图14未显示低输出电流下的压降电压。 我想知道它可以在低输出电流下正常工作。 低输出电流下的压降电压是多少?  压差电压= 10mA * 200m Ω=2mV? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiming:

    假设环境温度为25摄氏度、使用曲线斜率外推至负载电流的10 mA、预期压降电压为3mV。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    我想知道调节所需的最小输出电流是多少。 是5mA 吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于调节的最小电流为0A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    我没有明白。 最小电流是0mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不需要最小负载电流。 它位于数据表的"电气特性"部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我展示一下 数据表"电气特性"部分的位置吗?  因为我在数据表中没有找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 内容在第6.3节(建议运行条件)中