This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:PoE 直流/直流反激式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5185-Q1, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447217/lm5180-q1-poe-dc-dc-flyback

器件型号:LM5180-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5180LM5185-Q1LM5185

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前在 使用 LT3758的反激式设计中面临辐射发射(RE)问题(EN 55032、B 类目标)。 我正在寻找 TI 的低 EMI 反激式控制器、以满足以下要求:

  • 输入电压: PoE、60V
  • 输出电压/电流: 5V、1A
  • 关键要求: 小巧的外形和低 EMI

我考虑了 LM5180、但其绝对最大输入电压965V)则非常接近 POE 工作电压(57V)。 您能否为该应用推荐一种合适的替代方案?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TI 有很多 PoE 设备、但它们由不同的团体提供支持。  让我把 这件事转交给他们。   

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    我刚刚查看了重新分配的此帖子、我不是该器件的专家。 我正在确认要将此分配给的正确团队。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rama、LM5180的 Vin 绝对最大值为70V。 65V 是最大工作输入电压。 该裕度对于您的应用是否足够?

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray

    我觉得这还不够、因为我们的最终应用中的 PoE 电缆长度有几百米。 因此、我更喜欢使用最低电压为85V、额定电压为100V 的器件、以便提高可靠性。 如果您有合适的选项可以帮助缓解 RE 问题、请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    我们系列中可以满足您要求的最高输入电压范围是 LM5185-Q1、其 VIN_max 为100V。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经介绍了 LM5185、它是完美的搭配。 但是对于5V 输出、我找不到任何现成的变压器。  因此、它是可定制的。 这将提高我的项目交付计划。 请建议是否有任何适用于9V-60V 输入电压、5V 输出电压/1A 的变压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    不知道有任何变压器可用于降低该电压。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    如果您可以考虑 LM5185、请确认您的最小输入电压。  恐怕9Vin 是 PoE 应用的拼写错误。  您的工作输入电压范围是否为9V 至60V?

    谢谢!

    Youhao