Thread 中讨论的其他器件:LM5180、 LM5185-Q1、 LM5185
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我目前在 使用 LT3758的反激式设计中面临辐射发射(RE)问题(EN 55032、B 类目标)。 我正在寻找 TI 的低 EMI 反激式控制器、以满足以下要求:
- 输入电压: PoE、60V
- 输出电压/电流: 5V、1A
- 关键要求: 小巧的外形和低 EMI
我考虑了 LM5180、但其绝对最大输入电压965V)则非常接近 POE 工作电压(57V)。 您能否为该应用推荐一种合适的替代方案?
感谢您的支持。