Other Parts Discussed in Thread: UCC28711
工具与软件:

这是 UCC28711数据表的摘录。
该图表示、一旦平均输出电流达到调节基准、控制器就会转换到频率调制模式以调节输出。 它还说明电压保持在调节目标以下、VDD 保持稳定。
请确认我的理解是否正确:
- 当 VVS 为3.7时、UCC28711的 VCST (最大 CS 阈值电压)为780mV、当 VVS 为4.35时、该值为195mV。
- VVS 调节基准(Vvsr)为4.05、控制器会努力保持此值。
- 如前所述、当一个负载被施加到输出上时、平均值控制块内的稳压基准被到达、并且系统转换至调频控制。
- 根据(max)数据、VCST 电平上升到780mV。
- 之后、无论负载幅度如何、VCST 值都在大约780mV 处测量。
- 但是、如果 VVS 电压超过4.05、则会调整占空比、从而降低观察到的电压。 这是因为系统已经进入频率调制控制区域、并且通过调整频率来调节占空比。
我的理解是否正确?
我问这个问题的原因是、在额定电压为24V/2A 的 SMPS 中、无论负载是0.3A 还是1.5A、在 CS 引脚上测量的 VCST 值都保持在大约700mV。
这种行为似乎与数据表中关于控制器在频率调制模式下的运行情况以及 VCST 和 VVS 之间关系的说明相一致。 不过、我想根据 UCC28711的设计和调节机制确认这是否为预期行为。