This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711:

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450482/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711

工具与软件:

这是 UCC28711数据表的摘录。

该图表示、一旦平均输出电流达到调节基准、控制器就会转换到频率调制模式以调节输出。 它还说明电压保持在调节目标以下、VDD 保持稳定。

请确认我的理解是否正确:

  1. 当 VVS 为3.7时、UCC28711的 VCST (最大 CS 阈值电压)为780mV、当 VVS 为4.35时、该值为195mV。
  2. VVS 调节基准(Vvsr)为4.05、控制器会努力保持此值。
  3. 如前所述、当一个负载被施加到输出上时、平均值控制块内的稳压基准被到达、并且系统转换至调频控制。
  4. 根据(max)数据、VCST 电平上升到780mV。
  5. 之后、无论负载幅度如何、VCST 值都在大约780mV 处测量。
  6. 但是、如果 VVS 电压超过4.05、则会调整占空比、从而降低观察到的电压。 这是因为系统已经进入频率调制控制区域、并且通过调整频率来调节占空比。

我的理解是否正确?


我问这个问题的原因是、在额定电压为24V/2A 的 SMPS 中、无论负载是0.3A 还是1.5A、在 CS 引脚上测量的 VCST 值都保持在大约700mV。

这种行为似乎与数据表中关于控制器在频率调制模式下的运行情况以及 VCST 和 VVS 之间关系的说明相一致。 不过、我想根据 UCC28711的设计和调节机制确认这是否为预期行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下评论。

    1. 当 VVS 为3.7时、UCC28711的 VCST (最大 CS 阈值电压)为780mV、当 VVS 为4.35时、该值为195mV。
      1. 如果输出电压在采样点处位于调节 VS 中、则应为4.05V (VVSR)。  
    2. VVS 调节基准(Vvsr)为4.05、控制器会努力保持此值。
      1. 当输出电压处于稳压状态时、采样点的 VVS 将为4.05V。
      2. 当输出处于稳压状态并从满载变为空载时、将根据如下所示的控制律调节峰值电流和频率、以保持输出电压。   
      3. 如果输出为低电平并且设计在恒定电流下标出、则设计将在最大开关频率下运行。  采样点处的 VVS 将基于(Vout+Vdiode)* Na/Ns。
    3. 如前所述、当一个负载被施加到输出上时、平均值控制块内的稳压基准被到达、并且系统转换至调频控制。
      1. 当输出处于调节状态且负载减小时、设计将根据控制律进行运行。  数据表中的图15显示了 频率和峰值电流如何随负载变化。
    4. 根据(max)数据、VCST 电平上升到780mV。
      1. 当转换器 在 FM 上频段运行时、VCST 将被控制为780mV。  E/A 输出内部到 IC 的电压介于3.55V 和5V 之间。  E/A 输出无法外部测量。
    5. 之后、无论负载幅度如何、VCST 值都在大约780mV 处测量。
      1. 这不是真的。
      2. 如果设计的最大频率为100 kHz,最大负载时,峰值电流将控制在 VCCO200,(max)从780 mV 降至约 Pmax*100*44kHz/133kHz=33%负载。
      3. 当负载递减至33%以下时、当 EA 输出介于2.2V 和3.55V 之间时、您将进入 AM 频带。  在该工作区域中、转换器以44 kHz 的固定频率运行、并根据 VC、表皮调节峰值电流、可调制为195 mV 的(max)、高于 VC表皮 调节为(min)
      4. 当负载下降时、E/A 输出将降至2.2V 以下。 当 E/A 输出低于2.2V 时、VCS 将被控制为195mV peak/
    6. 但是、如果 VVS 电压超过4.05、则会调整占空比、从而降低观察到的电压。 这是因为系统已经进入频率调制控制区域、并且通过调整频率来调节占空比。
      1. 当输出为调节时、如果输出尝试超过调节范围、EA 输出将减小并调整峰值电流和频率以保持输出。  请参考上述控制法律。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的周到响应。 它帮助我理解了许多令人困惑的要点。 但是、我仍然有一些问题:

    1. 在您的回答中、我对公式中使用的参数很好奇。 我知道33kHz 对应于 AM 区域的频率。 44kHz 代表什么?

    2. 我使用带有无源探头的示波器测量了 PWM IC 的 CS 引脚和 GND 引脚、并且在某些情况下观察到大约1V 的值。 由于寄生电感引起的噪声分量、我假设此测量值可能不正确。 这种假设是否合理? SMPS 稳定运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我输入了一个拼写错误、应该是33 kHz、而不是44 kHz。  抱歉。

    2. 如果电源稳定,测量值可能不正确。  您可能需要重新检查这一点、只是为了确保它是正确的。

    此致、