Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0
主题中讨论的其他器件:GPCRA0
工具与软件:
您好!
以下测试对使用 TI 表征的 chemID-4190 (0% err)的电池执行
电池 在对 SoC 进行高达50%的放电并持续~四天后设置为"恢复"。 没有负载连接到电池。 我们还确保该电池不存在泄漏电流/寄生电流。
尽管电池处于空闲状态,我们注意到 True FCC 和 True RC 的下降。 想要获得您对可能发生的事情的见解吗?
此电池的 SOC 从50%下降到40%,在4天内,没有连接负载。
从电量监测计数据中附加了真正 FCC 和真正 RC 的屏幕截图、 
采用.xlsx 格式的电量计数据
e2e.ti.com/.../ChemID4190_5F00_11_5F00_22_5F00_24_5F00_RestAfter50pctDicharge.xlsxe2e.ti.com/.../ChemID4190_5F00_11_5F00_26_5F00_24_5F00_RestAfter50pctDischarge.xlsx