This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:真正的 FCC 和放大器;当电池处于空闲状态时、真正的 RC 值发生变化

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445939/bq34z100-g1-true-fcc-true-rc-values-changed-while-the-battery-was-sitting-idle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0

工具与软件:

您好!

以下测试对使用 TI 表征的 chemID-4190 (0% err)的电池执行


电池 在对 SoC 进行高达50%的放电并持续~四天后设置为"恢复"。 没有负载连接到电池。 我们还确保该电池不存在泄漏电流/寄生电流。

尽管电池处于空闲状态,我们注意到 True FCC 和 True RC 的下降。 想要获得您对可能发生的事情的见解吗?

此电池的 SOC 从50%下降到40%,在4天内,没有连接负载。

从电量监测计数据中附加了真正 FCC 和真正 RC 的屏幕截图、


采用.xlsx 格式的电量计数据

e2e.ti.com/.../ChemID4190_5F00_11_5F00_22_5F00_24_5F00_RestAfter50pctDicharge.xlsxe2e.ti.com/.../ChemID4190_5F00_11_5F00_26_5F00_24_5F00_RestAfter50pctDischarge.xlsx


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要附加.gg 文件供您参考  

    e2e.ti.com/.../48VChemID4190.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI:

    您是否有机会查看此问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ·哈特尔11 ,你能帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我查看您的.gg 时、Ra 表和 Ra0表大不相同。  

    放电的温度范围是多少?

    此电量计上运行了多少个周期?

    对于此应用、负载分布是什么样的?

    我建议在未启用时启用平滑处理。

    我建议使用 GPCRA 工具来优化 Ra 值。  GPCRA0应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diego :

    我们的实验室温度相当稳定、我们运行测试( 电池充电/放电周期之间的温度范围在23到31摄氏度之间)

    我们在标准推荐负载上运行它-->C/5放电率  

    平滑处理已启用

    我们使用的是 TI 的表征化化学 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅仅因为这是一个自定义 ChemID、并不意味着无法使用 GPCRa0工具改进 Ra 表。 我认为可以通过运行更多的放电周期以让 Ra 表了解电芯电阻或使用该工具来解决此问题。

    此致、

    Diego