This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:温度问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450291/uln2003a-temp-questions

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件:TPL7407LTPL7407LA

工具与软件:

尊敬的专家:

TA 表示-40°C 至70°C 的环境温度、对吧? 环境温度不应超过70°C。 ULN2003的工作温度是150C (Tj)、对吧? 谢谢。

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    正确、绝对最大结温为150°C、结温应保持在该温度以下以免损坏器件。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们是否还有其他比 ULN2003具有更高驱动能力的7通道驱动器? 请随时告诉我。 谢谢。

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    请参见 TPL7407L 和 TPL7407LA、它们使用 MOSFET 并具有高达600mA 的通道灌电流能力。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    如果他们希望在一个器件中使用7个或更多通道、并且每个通道需要同时具有100%的占空比、并且至少具有300mA、那么  TPL7407L 和 TPL7407LA 是否可以满足要求? 如果没有、您能否推荐合适的设备(>7通道正常)? 谢谢。

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    TPL 器件是我们性能最高的7通道以上器件、在100%占空比下无法支持300mA +。 典型特性部分中提供了一个图、其中显示了电流能力与占空比与活动通道数之间的关系。 客户可以并行通道以提高电流能力。

    谢谢!

    Patrick