This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:用于 IBB 配置的 VCC

Guru**** 2531210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452090/lmg2100r044-vcc-for-ibb-configuration

器件型号:LMG2100R044
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户想使用 LM5146作为控制器、将 LMG2100R044配置为 IBB (反相降压/升压)配置。

在本例中、VOUT 平面为-GND 电平、我感觉应该对 VCC 进行电平转换。
那么、我应该向 VOUT 的 VCC 输入5V +(-LMG2100)吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    是、AGND 和 PGND 在内部连接、 HI、LI、VCC 引脚以 AGND 为基准。 因此、VCC 必须为5V +(-Vout)、HI/LI 信号必须向下电平转换为(-Vout)。

    此致!

    Kyle Wolf