请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG2100R044 Thread 中讨论的其他器件:LM5146、
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户想使用 LM5146作为控制器、将 LMG2100R044配置为 IBB (反相降压/升压)配置。
在本例中、VOUT 平面为-GND 电平、我感觉应该对 VCC 进行电平转换。
那么、我应该向 VOUT 的 VCC 输入5V +(-LMG2100)吗?
此致、
Kei Kuwahara