This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:选择大电感值的标准

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450191/tps92200-criteria-for-chosing-large-inductance-value

器件型号:TPS92200

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我想知道可以使用多大的电感来实现稳定运行。
例如、如果 Vin = 10.8V 至13.2V、Vout = 8V 至10V 且 ILED=LED 500mA、我想知道稳定运行以抑制 LED 纹波电流的最大电感值。
如果我使用33uH、直流/直流转换器是否可以正常工作?
我知道在上述情况中 KIND 可能有点小、但我认为尽管小 Vfb 纹波引起了一些不良抖动、但仍有机会正常工作。
如果有一些关键的标准来选择大电感、您好告诉我吗?

谢谢、此致、
YTK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaka、  

    很高兴在这里为您提供帮助!

    如果要减少 LED 电流抖动、我建议增加 COUT 并在 LED 两端添加电容器。  

    您能分享您的终端设备应用吗?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复、非常感谢。
    我可以理解、增加 Cout 可以 减小 LED 电流纹波。
    实际上、 我们正在考虑增加电感值、以提高直流/直流效率(不仅用于抑制 LED 电流纹波)。
    因此、我想知道 我可以选择多大的电感来实现稳定运行 (正如我在 第一个注释中所述)。

    祝您好运、祝您好运!
    YTK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yutaka、  

    明白了你的观点!  

    考虑到峰值电流模式是 TPS92200的控制模式、控制环路可以在使用任何电感值时保持稳定。  

    但考虑到内部峰值比较精度、我们建议电感器电流纹波保持大于0.2A、以避免双脉冲。  

    在您的应用中、33uH 就足够了。  

    您能好地分享您的终端设备应用吗?  

    谢谢!  

    此致!  

    约翰!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的答复。
    实际上、在本例中、纹波电流的典型值 为 50.5mA、此时 Vin=12.0V、Vout=10V、1MHz、L=33uH。 这小于0.2A (考虑到变化会更小...)、但仍然能够很好地工作?
    FB 引脚电压测量的峰值电流、对吧?
    如果是、 多少电压纹波等于电流纹波0.2A?
    如果该 IC 需要 VFB 引脚的电压纹波来实现稳定运行(无需双电源即可稳定)、您好告诉我这一点吗?

    谢谢、此致、
    YTK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaka、  

    1. 电感器电流纹波仅影响峰值电流控制环路的峰值比较、即 HSD FET 关断点、而不是降压环路稳定性。  
    2. FB 电压仅显示平均电流信息(由 COUT 进行滤波)、而不显示电感器电流信息。 FB 无需出现任何电压纹波。  

    电感值仅影响"1"、而不是"2"。 电感器峰峰值可以按照 VIN、VOUT、电感和开关频率进行计算、如所示。 如果考虑效率、我认为电感器电流纹波会约为70mA。 (对不起最后一个答复。 I 错误地计算了纹波电流)。 它可能会影响"1"并使峰值点逐周期变化、从而导致电感电流出现双脉冲。 我建议使用15uH 电感器。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复和详细解释、我明白了。
    我 将考虑 在该设计中使用15uH。

    谢谢、此致、
    YTK