工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我想知道可以使用多大的电感来实现稳定运行。
例如、如果 Vin = 10.8V 至13.2V、Vout = 8V 至10V 且 ILED=LED 500mA、我想知道稳定运行以抑制 LED 纹波电流的最大电感值。
如果我使用33uH、直流/直流转换器是否可以正常工作?
我知道在上述情况中 KIND 可能有点小、但我认为尽管小 Vfb 纹波引起了一些不良抖动、但仍有机会正常工作。
如果有一些关键的标准来选择大电感、您好告诉我吗?
谢谢、此致、
YTK