请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62825A 工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我们希望 实现3V 输入和-2V 输出、 负载电流为1.5A 至2A。 10µA 内的静态电流要求。 我们是否可以通过反转 TPS62825A 的输出来实现这一点?

顺便说一下、您对此应用有任何其他更好的建议吗?
谢谢!
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.