This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:可以预期什么环路稳定性?

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451607/tps92360-what-loop-stability-can-be-expected

器件型号:TPS92360

工具与软件:

您好!

在将 TPS92360用于 LCD 背光的电路板中、当 LCD 和实验室工作台之间存在痕迹时、我就会听到低频噪声。

我将 LCD 的升压转换器设置为挂起状态并进行了一些测量。

原理图如下所示:

背光在140mA / 10V 下运行。

转换器输入电压为5V。 CTRL 的 PWM 频率为10kHz。

现在、我使用具有接地弹簧、1X 模式和交流耦合的探针进行了一些测量。

分辨率为2mV/div、这意味着2、94mA /div。 这意味着、一个 div 是138mA 背光平均电流的2%。

这话什么意思? 转换器以 CCM (连续导通模式)运行、并且始终存在右半平面零问题。

这是预期结果还是应该实现更好的环路稳定性?

背光转换器还必须通过更强的背光驱动更大的 LCD。 这就是 RFB 为0、68R 的原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen、您好!

    您是否已经捕获了电感器的电流波形? 您还可以尝试使用较小的输出电容(如1uF)和较小的电感器(如4.7uH)。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    很难用我的设备捕获电感器的波形。

    但我发现背光/升压转换器不是蜂鸣噪声的来源。