Thread 中讨论的其他器件:TPS552892-Q1
工具与软件:
您好!
我正在开发一种需要将3-20V 输入电压范围调节为产生两个输出的应用: 5V、4A 和 4A 时为3.3V (使用2个电路) .
根据我对数据表的理解、即 VCC 仅当使用其中一种时、才在内部工作 平均分量 或者 VOUT 大于时的电压 6.2V. . 我的理解是否正确?
在给定宽输入电压范围(3V 至20V)的情况下、如果需要提供5V 的外部 VCC、则需要一个额外的降压/升压稳压器。 您能否为这种情况建议一种解决方案、或者提出一种可满足此应用要求的替代部件?
谢谢!
塞宾塞巴斯蒂安