This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:VCC 电源建议

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447862/tps551892-q1-vcc-supply-recomendation

器件型号:TPS551892-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS552892-Q1

工具与软件:

您好!

我正在开发一种需要将3-20V 输入电压范围调节为产生两个输出的应用: 5V、4A 4A 时为3.3V (使用2个电路) .

根据我对数据表的理解、即 VCC 仅当使用其中一种时、才在内部工作 平均分量 或者 VOUT 大于时的电压 6.2V. . 我的理解是否正确?

在给定宽输入电压范围(3V 至20V)的情况下、如果需要提供5V 的外部 VCC、则需要一个额外的降压/升压稳压器。 您能否为这种情况建议一种解决方案、或者提出一种可满足此应用要求的替代部件?

谢谢!
塞宾塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBIN:

    我想知道在这里适用的应用是什么吗? 为什么输入电压可以低至3V?  

    对于 instance1:5V/4A、建议使用 TPS552892-Q1。

    对于 instance2:建议在考虑低输入电压(3V)和低输出电压(3.3V)的运行条件下选择外部电源为 VCC 供电。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:

    我有两个输入电源:

    1. 电压范围为3V 至4.1V 的锂电池
    2. 电压范围为5V 至20V 的 USB PD 电源

    我使用电源多路复用器、和 驱动 输出电压范围为3V 至20V。 您能否为此应用提出任何其他解决方案?

    谢谢!
    塞宾塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBIN:

    下面是我提出的两项建议。

    1.使用分立式升压转换器+降压转换器、例如、将升压输出电压设为24V、使用降压转换器产生5V 或3.3V 电压。

    2.使用另一个降压/升压器件为主降压/升压转换器的 VCC 电源轨生成5.2V 电压。

    BRS、

    布莱斯