请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22997 主题中讨论的其他器件: TPS22811
工具与软件:
嗨、团队:
我看到 TPS22997 RDSon 将在不同的温度下发生变化。 如果使用某个运算放大器对 Rdson 进行采样、这可能会导致很大的误差。 但在 TPS22811中、我们看到误差不是这样的水平、我们如何对电流进行采样、对 RDSon 进行采样?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hale、
TPS22997和 TPS22811的额定电压不同、因此 Rdson 变化不同。
我们如何采样电流、采样 Rdson?
您意味着负载开关如何检测电流。 电流镜像电路用于监测通过 FET 的电流。
谢谢
Amrit