This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997:如何提高 Rdson 采样精度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997, TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451586/tps22997-how-to-enhance-the-rdson-sampling-accuracy

器件型号:TPS22997
主题中讨论的其他器件: TPS22811

工具与软件:

嗨、团队:

我看到 TPS22997 RDSon 将在不同的温度下发生变化。 如果使用某个运算放大器对 Rdson 进行采样、这可能会导致很大的误差。 但在 TPS22811中、我们看到误差不是这样的水平、我们如何对电流进行采样、对 RDSon 进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    TPS22997和 TPS22811的额定电压不同、因此 Rdson 变化不同。

    我们如何采样电流、采样 Rdson?

    您意味着负载开关如何检测电流。 电流镜像电路用于监测通过 FET 的电流。

    谢谢  

    Amrit