Other Parts Discussed in Thread: BQ24600
工具与软件:
我使用的是 BQ24600 IC、但它未正确地为电池充电。 该电路设计为具有28V 输入电压、即24V 电池组。
28V 输入来自 PCB 上的稳压器。
充电状态指示灯始终亮起。
未连接电池电压9.59v
连接后电池电压为10.70V。
在连接和未连接电池的情况下、电流始终为0.04A
电池充电至18V、然后开始耗尽电池电量、并继续这样充电。
有人能看到这个电路有什么问题吗?
注意:U10、U11、R20用于制造900K 电阻器、因为供应商没有一个瞬间