This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:BQ24600Rvar 不在为24V 锂离子电池充电

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451638/bq24600-bq24600rvar-not-charging-24v-lithiam-ion-battery

器件型号:bq24600

工具与软件:

我使用的是 BQ24600 IC、但它未正确地为电池充电。 该电路设计为具有28V 输入电压、即24V 电池组。

28V 输入来自 PCB 上的稳压器。

充电状态指示灯始终亮起。

未连接电池电压9.59v

连接后电池电压为10.70V。

在连接和未连接电池的情况下、电流始终为0.04A

电池充电至18V、然后开始耗尽电池电量、并继续这样充电。

有人能看到这个电路有什么问题吗?

注意:U10、U11、R20用于制造900K 电阻器、因为供应商没有一个瞬间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

     

    您要尝试使用多大的充电电流? 充电电流检测电阻 R5非常大。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是1A 充电电流。 我将看一下。 谢谢

    如果您能向我指出正确的方向、我将不胜感激。

    还应该补充一点、我没有设计这个电路、有人帮我设计。 尽管我对电子产品有很好的了解、但仅充分了解其中的所有内容是不够的。 我和设计这种方法的人现在都在尝试找到一种解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    我首先建议将 R5替换为10m Ω 电阻器。 您还需要更改 ISET 电阻分压器以反映1A 的充电电流。 我认为 R15的158k 和 R16的10.2应该可以达到1A 的充电电流。

    此致、

    Christian