Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6B24
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM8D6B24 工具与软件:
大家好!
我使用 TPSM8D6B24模块为 Rx 模式下的 AIP 模块提供电压和电流。
当切换到 Tx 模式时、 TPSM8D6B24的电压输出约为1.8V/33A。 输出电压将继续稳定下来。
当我们切换到 Rx 模式时、电压约为1.8V/6A。 不过、电流会从6A 降至接近0A、然后反复回到6A。
附录为原理图。 有什么可以检查或修改的东西吗?