This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6B24:输出电压和电流问题

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6B24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449919/tpsm8d6b24-output-voltage-and-current-questions

器件型号:TPSM8D6B24

工具与软件:

大家好!

我使用 TPSM8D6B24模块为 Rx 模式下的 AIP 模块提供电压和电流。

当切换到 Tx 模式时、 TPSM8D6B24的电压输出约为1.8V/33A。 输出电压将继续稳定下来。

当我们切换到 Rx 模式时、电压约为1.8V/6A。 不过、电流会从6A 降至接近0A、然后反复回到6A。

附录为原理图。 有什么可以检查或修改的东西吗?

e2e.ti.com/.../TPSM8D6B24-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此现象是否由 低侧限流保护引起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    救世主将在下周回应

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    1.该部件是电压调节器,而不是电流调节器。  电流由负载而不是稳压器决定。  如果输出电压稳定在1.8V、负载从0A 到6A 至0A 的脉冲电流、则为负载、而不是稳压器

    2.现在、如果输出电压从1.8V 下降到0V 再回到1.8V、那么某种情况会触发故障并关闭输出、于是我们需要查看故障特征。

    3. TPSM8D6B24 的每个故障响应都默认为相对于软启动时间不同的重启时序、那么如果输出关闭和重启、从关闭到重启的时间是多少?

    谢谢你
    救世主