This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:布局和原理图检查。 12V 10A

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450324/tps552882-q1-layout-and-schematic-check-12v-10a

器件型号:TPS552882-Q1

工具与软件:

嗨、

我想知道是否有人可以检查我的原理图和布局、看看是否有任何改进可以帮助器件运行和/或降低 EMI。

该器件采用9-36V 输入、12V 输出。 不过、允许高达10A 的电流。在用例中、它为多个电感负载馈送电流(5A)、持续时间小于500ms、连续时间为1A。

原理图:

3D:

顶层:

内部1 GND:

内部2 GND:

底层:

这由我的输入电路提供:

这一切看起来如何? 此外、在由我的 MCU 驱动的 EN 引脚中、是否本应下拉至 PGND 或 AGND? 我目前已将其提供给 AGND!

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您联系我们。 很高兴看到您的设计非常好。

    1.建议将 EN 拉至 AGND。

    2.建议将 L1更改为4.7uH。 8.2uH 将导致右半平面零点低。 这将限制带宽和瞬态响应。

    可以帮助提供 C69-C71的器件型号来计算环路参数吗?

    4.Maimum 输出电流总共为10A、对吧?

    关于布局:

    1.建议将 C67置于更靠近 IC 的位置。

    2.一个或两个过孔足以构成 AGND 平面。 对于内层1、只保留一个过孔位置。 确保 GND 尽可能完整、

    在 VCC 电容器 GND 中放置4个过孔、因为有电流过。

    放大底层的 Vout 和 GND 平面、实现更好的热性能。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    感谢您的回复!

    1.建议将 EN 拉至 AGND。 -好的,我会保持它,然后有这个使用 AGND 作为下拉基准.

    2.建议将 L1更改为4.7uH。 8.2uH 将导致右半平面零点低。 这将限制带宽和瞬态响应。 -已更改。 我使用的是7443330470:

    3.可以帮助提供 C69-C71的器件型号来计算环路参数吗? - C69 - C0603X103K4RECAUTO
    C70 - C0402C150J4GACAUTO
    C71 - GRT188R61C475KE13D

    4. MAIMUM 输出电流总共为10A、对吧? -是的,允许的最大电流应为10A。 但在闭合接触器时、短时突发的最大实际电流为6A。

    关于布局:

    1.建议将 C67置于更靠近 IC 的位置。 -你的意思是一个不同的电容器,因为 C67是其中一个大容量电容器?

    2.一个或两个过孔足以构成 AGND 平面。 对于内层1、只保留一个过孔位置。 确保 GND 尽可能完整。 -好的。 我已减少过孔数量、请参阅下面的新图像。 我不知道你对内层1是什么意思吗? 您的意思是在1个通路附近设置一个切口? 这两侧都有吗?

    在 VCC 电容器 GND 中放置4个过孔、因为有电流过。 -好的,我已经添加了另外2在下面的图片

    放大底层的 Vout 和 GND 平面、实现更好的热性能。 -我在 VOUT 上不能再大了,但一旦在 PCB 上,接地将被淹没在顶层和底层,接地区域将会很大

    再次感谢您的支持!



    而且,在一个轻薄的单独的笔记。 我可能刚刚了解了以前的电路板上可能存在的问题。 我没有从底层的整个 PCB GND 上切断 AGND 部分! 当在输出端启用5A 负载时、这是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我稍后将对此进行讨论。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    那就好了、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    您提供的第一个原理图和第二个原理图并不相同。  每个零件的注解是不同的。 您提供的输出电容器件型号不正确、  

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有意识到我更新了注释! 输出电容为 GCM32EC71E226KE36K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    根据输出电容、电流补偿参数是可以的。

    1.建议将 C67更靠近 IC。 -你的意思是一个不同的上限,因为 C67是一个大容量的上限?[/报价]

    我是说在您更新注释前使用0.1uF 电容器。

    对于内层1我不是什么意思? 您的意思是在1个通路附近设置一个切口? 这两侧都有吗?

    我的意思是 内部1 GND 被过多的 AGND 过孔切断。 无需切断内部1 GND 中的 GND 平面。

    此处 AGND 过孔太大。 一两个就足够了。

    另请在一份单独的笔记上注明。 我可能刚刚了解了以前的电路板上可能存在的问题。 我没有从底层的整个 PCB GND 上切断 AGND 部分! 这样在输出端启用5A 负载时是否会导致问题?[/QUOT]

    AGND 可能会有一些噪声、但不会那么严重。 基本上、信号引脚被截断。

    此致、

    Mulin

    [/quote]