This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:PD 类不正常

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450557/tps23730-pd-class-not-right

器件型号:TPS23730

工具与软件:

嗨、团队:

 

客户 使用电阻设置将其设置为5级器件:

 

   

 

但验证团队将其连接到只能支持4级 PD 的802.3 AT 交换机上。 我想知道是否会触发任何问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    我们的 PoE 团队目前已离开办公室、我们将于12月17日回来。 很抱歉耽误你的时间。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    感谢您的耐心。 如果 PSE 最高为4级、它将执行如下所示的一级和二级手指操作(第一个手指不是 PSE 处的长手指操作)。 在这种情况下、仅存在 CLSA 电阻器(31.6 Ω)。 并且 PSE-PSE 可完成4类功率(30W PD 功率限制)握手。  

    此致、

    Diang