This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:使用微控制器为 BQ76952evm 上电

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444579/bq76952evm-powering-up-bq76952evm-using-a-microcontroller

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952、、 BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在尝试使用主机控制器(esp32)为 bq76952加电、并按照中给出的指导原则连接了安装(图4-6。  BQ76952EVM 用户指南(修订版 A)中给出的主机连接概念。 但 bq76952不会上电。 我将从 BQ76952的 MSP32至 REG1引脚以及 BQ76952EVM 上 MSP32的 GND 为 VSS 提供3.3V 电压。

您能告诉我可能会出什么问题吗?

非常感谢
Criton   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天和明天(11月28日至29日)是美国假期。 该团队将在周一回到办公室、然后返回给您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    感谢您的耐心。

    您正在提供的直流电源电压是多少? 您能否使用万用表仔细检查 REG1引脚、确保其输出3.3V 电压? 此外、您还可以检查 TP10/REG18的电压吗?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    非常感谢您的联系。 我的设置如下图所示。 MCU 为32、其中我将3V3引脚连接到 BQ76952 EVAL 板上的 REG1引脚、并将 ESP 的 GND 引脚连接到评估板上的 VSS。 ESP 连接到我的 PC。 我的直流电源设置为30V、它连接到评估板的电芯16和 VSS。  

    打开设置为30V 的直流电源时、TP10为我提供1.8V 电压。 寄存器1为0V。

    非常感谢
    Criton


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    我想您的图像没有附在我的身上。 你想再次发送它吗?

    如果 REG18/TP10读数为1.8V、则意味着器件导通、或者读数为0V。 引脚 REG1看不到来自 MCU 的3.3V 电压。 您可以仔细检查 MCU 是否输出3.3V 吗?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您联系我们。 MCU 输出3.3V。 我只是选中它。 如果我错了、如果 BQ76952evm 接受来自特别是 ESP 的电力、它应该点亮 EVM 板上的 LED。 我看不到。

    该图像与用户指南中的图像相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    感谢您仔细检查这些值并发送图片。 我意识到、我错误地认为您试图从外部为 REGIN 引脚供电以在内部提供 REG1 3.3V 电压。

    在图4-6主机连接概念中、REG1应该输出3.3V 电压来为 MCU 供电。 为此、您需要启用 REG0和 REG1。 第6.3.1节前置稳压器控制 6.3.2 REG1和 REG2 LDO 控制 BQ76952技术参考手册中 显示了如何同时启用两者。

    我还注意到、根据您的图片、您没有在电路板上添加用于上拉电阻的分流器。 我会建议启用 REG0、REG1、并添加分流器以了解这是否起作用。



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis 非常感谢您回来。 这是否意味着您无法使用微控制器为 BQ76952评估供电? 分流器也适用于 I2C、对吧?

    此致、
    Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    您 ‘解释一下您说"使用微控制器为 BQ76952 EVM 供电"的意思吗? 您是否想问、MCU 是否可以为整个评估板供电? 如果您希望从外部为 REGIN 供电来为 LDO (REG1/REG2)供电、这是可能的。  

    分流器适用于 I2C。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:


    您能解释一下您对" ‘使用微控制器为 BQ76952 EVM 供电"的表述是什么意思吗? 您是否想问、MCU 是否能够为整个评估板供电?[/QUOT]


    有。

    此致、
    Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    我们已收到您的请求、并将尽快予以答复。  

    我们的普通支持团队是 OOO、将于10月12日返回、以帮助您进行任何调查。  

    感谢您的耐心和理解。

    此致!  

    -Luis Torres  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    如果要为评估模块板供电、则需要像连接直流电源一样对其进行连接、并为 VBAT 提供所需的最低电压。 中列出了 VBAT 所需的电压  第7.3节建议运行条件   数据表中找到。 您不会按图4-6中所示进行连接。 主机连接概念。  

    如果您的 MCU 可以做到这一点、则应该是可行的。

    需要记住的是、默认情况下、  Power:Shutdown Stack Voltage  设置为6000mV、因此如果您不更改该值、该器件将在再次关断之前开启。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    非常感谢您的联系。

    我认为我解释这问题的方式是不能理解的。 问题是:我已经将 BQ76952上的16节电池连接到具有60V 和2.5A 的直流电源、当我将 BQ76952evm 直接连接到 PC 时、EVM 会打开、打开 BQstudio 时、它会显示 I2C 地址为0x10。  

    我尝试使用 esp32来读取 bq76952evm 的 I2C 地址、方法是连接到 EVM 上 J17的 SDA 和 SCL 引脚、并将代码上传到 ESP、以检测与之连接的 I2C 器件。 但是、它没有检测到连接的任何 I2C 器件。 然而、当我将 MSP32连接到 SDA 和 SCL 引脚并使用 EVM 上的 USB 端口为 BQ76952 EVM 供电时、它会检测到两个连接到 MSP32在0x08和0x48处的 I2C 器件(无需连接上拉分流器)。 现在、当我连接上拉分流器时、它会向我提供一组 I2C 器件。 请您解释一下我可能做错了什么。

    我已经附加了我用于检测 I2C 地址的代码片段。

    非常感谢和 Seasons 的问候
    Criton

     

    #include <Wire.h>
    
    
    void setup()
    {
      Wire.begin();
    
      Serial.begin(9600);
      while (!Serial);             
      Serial.println("\nI2C Scanner");
    }
    
    
    void loop()
    {
      byte error, address;
      int nDevices;
    
      Serial.println("Scanning...");
    
      nDevices = 0;
      for(address = 1; address < 127; address++ ) 
      {
        // The i2c_scanner uses the return value of
        // the Write.endTransmisstion to see if
        // a device did acknowledge to the address.
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();
    
        if (error == 0)
        {
          Serial.print("I2C device found at address 0x");
          if (address<16) 
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
    
          nDevices++;
        }
        else if (error==4) 
        {
          Serial.print("Unknow error at address 0x");
          if (address<16) 
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
        }    
      }
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("No I2C devices found\n");
      else
        Serial.println("done\n");
    
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    感谢您澄清您的要求。  此处说明了 bq769x2系列的默认地址。 另外要牢记的是、bq76952在初始时默认在400kHz I2C 模式下加电。  

    您的代码可能无法正确检测 I2C 地址。 您的地址是否为十六进制?

    此外、您是否尝试过与给定地址直接通信(不尝试先检测)以查看是否有效?  

    您还想在 EVM 的 J17上且未连接 USB 端口的情况下、在 SDA/SCL 引脚上共享一个逻辑分析仪文件吗? 还会显示主机是否也尝试正确通信。

    另一个有用的资源是  我们拥有的示例代码。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    非常感谢您的答复。

    您的代码可能无法正确检测 I2C 地址。 您的地址是否为十六进制?[/QUOT]

    现在、我可以确认它给出的 I2C 地址是正确的、因为0x10是8位地址、其中最低有效位是读取/写入位。 7位寻址对应于串行监视器打印出来的0x08。

    您还想在未连接 USB 端口的情况下、在 EVM 的 J17处的 SDA/SCL 引脚上共享一个逻辑分析仪文件吗? 还会显示主机是否也尝试正确通信。

    您是否要将 BQ76952evm 连接到电池组(由直流电源60V 供电)? 如果是这种情况、示波器上没有信号。 仅  当 BQ76952evm 连接到 USB 端口时、才能看到它正常工作。

    非常感谢和 Seasons 的问候
    Criton

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    很高兴能够提供帮助。

    在这种情况下、请尝试在 TP39和 TP40处使用逻辑分析仪、并在 J17连接器处使用逻辑分析仪:
    1. EVM 连接到"电池组"(由直流电源供电)
    2.未连接到 USB 端口
    将分流器连接到 J15和 J18
    MCU 连接到 J17 SCL/SDA 线路

    您能否 也分享一下有关此设置的图片?

    此外、MCU 是否与 EVM 连接到同一 GND?

    此致、
    Alexis