This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981EVM:TVS 单向还是双向?

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453068/tps25981evm-tvs-uni-type-or-bi-type

器件型号:TPS25981EVM

工具与软件:

尊敬的 Arush:  

客户 看到的 TPS255981 EVM 用户指南显示 D2 TVS 13V 是单向器件、但我也检查了规格是否具有双向器件。 如果选择双向器件、您能确认任何影响吗?

在这种情况下、您能告诉我使用 Uni&Bi 类型的差异或影响是什么吗?

客户将14V TVS 放入电路是 Uni 组件、我看到 EVM 列表也使用 Uni

TPS25981EVM 显示列表:

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    单向或双向 TVS 无关紧要、因为我们的用例仅需要钳位正瞬态。

    如有任何后续问题、请随时在此处回复。 如果我正在休假、请创建具有正确器件型号的新主题帖(请勿将该主题帖分配给我)。

    最棒的酒店
    Arush