工具与软件:
嗨、团队:
客户发现、在这篇文章中、我们建议客户使用此工具。 我想与您确认 TI 是否认可此工具的真实性和可靠性。
如果它是真实可靠的,你能解释判断基础和逻辑表?
https://www.ti.com/tool/download/FET-INRUSH-SOA-CALC /修订版 B

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
客户发现、在这篇文章中、我们建议客户使用此工具。 我想与您确认 TI 是否认可此工具的真实性和可靠性。
如果它是真实可靠的,你能解释判断基础和逻辑表?
https://www.ti.com/tool/download/FET-INRUSH-SOA-CALC /修订版 B

您好、Alan:
FET SOA 应力计算
有关 SOA 计算的更详细说明、请参阅第2.3节 "了解 MOSFET 可靠的热插拔设计的应力限制"应用手册。
为了便于您理解、下面是一个分步过程(摘自应用手册)、
推算 T2。 这里的近似值是、在 t2持续时间内、功率损耗= P2 = PMAX 时 FET 承受应力。

请记住、下表中的 SOA 值需要在 FET SOA 曲线中的 VDS = V频繁(max)条件下计算。


该值可用作温度。 开关损耗、

SOA (TC)> 1.2 x (VDS)
其中、
SOA (TC)来自步骤3
P2从步骤1开始
VDS = 4.7V (max)
系数1.2计算为包含20%的裕度。
此致、
Shiven Dhir