This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:MOSFET SOA 裕度计算器工具

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442139/lm7481-q1-mosfet-soa-margin-calculator-tool

器件型号:LM7481-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

客户发现、在这篇文章中、我们建议客户使用此工具。 我想与您确认 TI 是否认可此工具的真实性和可靠性。
如果它是真实可靠的,你能解释判断基础和逻辑表?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370795/lm7481-mosfet-failure

https://www.ti.com/tool/download/FET-INRUSH-SOA-CALC /修订版 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    FET SOA 应力计算   

    有关 SOA 计算的更详细说明、请参阅第2.3节 "了解 MOSFET 可靠的热插拔设计的应力限制"应用手册。

    为了便于您理解、下面是一个分步过程(摘自应用手册)、

    1. 计算启动期间 FET 上的功率应力。 请应用手册的"2.3.3检查非方波功率脉冲的 SOA "部分。

         推算 T2。 这里的近似值是、在 t2持续时间内、功率损耗= P2 = PMAX 时 FET 承受应力。

           

    1. 现在、估算 FET 可以处理 T2的 SOA。该值将在室温下。 请应用手册的"2.3.2 Checking SOA for Intermediate Time Intervals"部分。

       

        请记住、下表中的 SOA 值需要在 FET SOA 曲线中的 VDS = V频繁(max)条件下计算。

        

    1. 现在、针对 FET 的最大工作结温/外壳温度降低在上述步骤中计算的 SOA。 请应用手册的"2.3.1 MOSFET SOA 曲线和热模型"一节。

        

       该值可用作温度。 开关损耗、

        

    1. 您可以考虑 FET 具有强大的 SOA IF

         SOA (TC)> 1.2 x (VDS)

         其中、

         SOA (TC)来自步骤3

         P2从步骤1开始

         VDS = 4.7V (max)

         系数1.2计算为包含20%的裕度。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我对这两个公式有疑问、您能解释一下它们是如何推导的吗?

    非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    Tstart 是根据电容公式 I =CDV/dt 计算得出的  

    其中标记的框是启动期间功率限制和电流限制模式的平均值。

    第二个方程就是这样推导出来的。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复!

    我想知道为什么  ,这个公式是如何得到的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    SOA 曲线在对数坐标图中沿着一条直线。 这可以使用标准的幂函数进行估算。

    这用于查找 FET 数据表中通常未提到的差分时间间隔的 SOA。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我说得对。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我对这款器件有点困惑。

    我 认为将三角形转换为矩形过于保守。

    等效曲线假设当 VDS 发生变化时功率限制相同、但实际上、在启动过程中、VDS 会降低、而相应的功率限制会增加。 是因为没有更好的等效解决方案?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    是的、三角形已转换为矩形、但应力时间也发生了变化。 这是最接近的等效解。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我对计算工具有疑问。  似乎工具只提到了输出电容的影响、但实际上、输出通常是 μ π 级滤波。 该电感器是否会对计算产生影响?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven、ć

    我将通过 TI Global 的 Harman 来邀请您分享您对 Harman 所面临的当前问题的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    我通过电子邮件回复。

    此致、

    Shiven Dhir