主题中讨论的其他器件:LM74930、 LM74700-Q1、 LM74502-Q1、LM74800-Q1
工具与软件:
您好!
目前正在研究移动/汽车应用中理想二极管/OVP 的新设计方案。 12V 和24V 系统必须采用相同的设计。 输出电流要求为~4A @ 14VDC。 过去使用过 LM74700、但具有较高的输入额定值、LTC4359或 LM74930似乎是更好的选择、可处理24V 负载突降电压。 由于 PCB 的尺寸限制、电路元件数量必须非常少。
另一个问题:LM74930的第8.4.3节、介绍了24V 系统的 TVS 选择建议使用背对背 TVS;SMBJ28A 和 SMBJ58A。 不过、SMBJ58A VBR (最小值为64.4)具有 VBR (最大值为74.6)、是否超过 LM74700和 LM74930的器件规格?
请为此设计推荐最佳选择。
提前感谢您的指导。