This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26601

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451231/tps2660-tps26601

器件型号:TPS2660

工具与软件:

大家好、团队成员:  

肖特基二极管在负载开关输出端的用途是什么?

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    因为 PCB 布线寄生电感会在突然中断期间、 大负载(在短路或过流期间开关闭合时)产生负电压。

    因此、为了保护器件的 OUT 引脚免受负绝对最大电压的影响、建议使用肖特基二极管。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    好的。 肖特基二极管可以在负载后放置?

    输入端的 TVS 是强制性的?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果没有热插拔应用、是否仍可将 dV/DT 用于压摆率控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHDN 引脚是否可以保持悬空以实现始终开启的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    肖特基二极管可在 OUT 引脚之后保持。 您可以参考 TPS2660 EVM 原理图。

    如果您期望输入端出现浪涌、则需要输入端的 TVS。

    是的、dVdT 可用于压摆率控制。

    是的、SHDN 可以保持悬空。 它具有内部上拉电阻器。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Amrit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这个问题回答了您的问题、您可以通过点击"Resolved"来关闭该主题帖。

    \