This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:TUSB564也可用于源端?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452477/tusb564-tusb564-can-also-be-used-on-the-source-side

器件型号:TUSB564

工具与软件:

嗨、团队:

TUSB564指定用于接收端、但在数据表第12页、图6-5显示了2.5GHz 时的 USB TX (DFP)线性曲线。

这是否意味着它也可以用于源极侧?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京平山

    由于 DP 是单向总线、因此 TUSB564只能用于灌电流侧。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我明白了。

    京平