主题中讨论的其他器件:TPS23755、TPS23758
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们是否集成了 FET PoE 电源? 效率需要大于85%。 还有我们有 QR 反激式 PoE 控制器吗、客户更喜欢 QR 反激式。 否则、它们将使用200kHz 的开关频率。 2通道输出。
BRS、
Francis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Francis:
TPS23755和 TPS23758都是13W af。 适用于 PSR 且具有集成 PWM CTL +初级 FET +误差放大器的 PD。 两者均为用于 EMI 的固定开关频率+频率抖动、并且均可满足85%的效率以及良好的直流/直流设计。
TPS23755的 CP 引脚专为次级侧二极管整流而设计。 它针对12V–24V 输出应用或在次级侧使用二极管的低成本5V 应用进行了优化。 此外、TPS23755具有次级侧适配器优先级、非常适合次级侧的12V–24V 适配器。
TPS23758的 CP 引脚专为次级侧 SYNC FET 而设计。 它针对5V、3.3V 输出应用进行了优化。 此外、TPS23758具有初级侧适配器优先级、这非常适合初级侧的24V–57V 适配器。
此致、
Diang