This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:集成 FET PoE 电源

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449286/tps23753a-integrated-fet-poe-supply

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TPS23755、TPS23758

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否集成了 FET PoE 电源? 效率需要大于85%。 还有我们有 QR 反激式 PoE 控制器吗、客户更喜欢 QR 反激式。 否则、它们将使用200kHz 的开关频率。 2通道输出。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我们的 PoE 团队目前已离开办公室、我们将于12月17日回来。 很抱歉耽误你的时间。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francis:

    TPS23755和 TPS23758都是13W af。 适用于 PSR 且具有集成 PWM CTL +初级 FET +误差放大器的 PD。 两者均为用于 EMI 的固定开关频率+频率抖动、并且均可满足85%的效率以及良好的直流/直流设计。  

    TPS23755的 CP 引脚专为次级侧二极管整流而设计。 它针对12V–24V 输出应用或在次级侧使用二极管的低成本5V 应用进行了优化。 此外、TPS23755具有次级侧适配器优先级、非常适合次级侧的12V–24V 适配器。  

    TPS23758的 CP 引脚专为次级侧 SYNC FET 而设计。 它针对5V、3.3V 输出应用进行了优化。 此外、TPS23758具有初级侧适配器优先级、这非常适合初级侧的24V–57V 适配器。  

    此致、

    Diang