工具与软件:
在使用 LM5013-Q1稳压器时遇到很多问题。
它应该有过热和过载保护,工作至少3.5A 但有2.8A 的负载,当它的外壳达到100°C 它燃烧(与火焰!!)
即使散热效果不好、为什么热保护功能不起作用? 它如何产生火焰?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Arpita:
我附上了原理图、PCB 和刻录器件的照片。
它的最大输入电压为38V (28V AC +整流桥和滤波电容器)、输出电压为25、2V、与最大器件能力相差甚远、但我犯了一个错误:尽管存在40V (SSB44-E3)、但仍安装了30V 二极管(SSB43-E3)、可能是原因吗? (随着温度升高、会 使 SW 与 GND 短路)、但在这种情况下、为什么过载和热保护不会停止直流/直流转换器、从而避免燃烧?
为了更好地散热、尽管控制器靠近边缘、但还是最好将控制器放置在电路板的中心?
非常感谢您的支持。
尊敬的 Fabio:
如果二极管因电压应力大于额定值而损坏、则 SW 节点与 GND 之间可能会发生短路。 当顶部 FET 导通时、电流通过 Vin >顶部 FET > SW > GND 以非常高的压摆率上升。 电流的转换率 将非常高、因此即使在触发电流限制之前、器件也会损坏。
在输出短路或过载的情况下、由于涉及电感器、因此电流以较慢的速率上升、与该特定情况相当。 因此、在这种情况下、IC 受到电流限制特性的保护。
此致、
Arpita