This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:LM5013烧伤!

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451655/lm5013-q1-lm5013-burns

器件型号:LM5013-Q1

工具与软件:

在使用 LM5013-Q1稳压器时遇到很多问题。
它应该有过热和过载保护,工作至少3.5A 但有2.8A 的负载,当它的外壳达到100°C 它燃烧(与火焰!!)
即使散热效果不好、为什么热保护功能不起作用? 它如何产生火焰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、

    您的设备在哪种条件下刻录? 工作条件(Vin、Vout、Fsw)是什么? 请共享您的原理图和布局图像。

    由于高电压应力超过绝对最大数据表限制、器件可能会损坏。  您能否 使用探头(设置探头全带宽)测量 SW 引脚和 GND 引脚之间的电压尖峰、以检查损坏是否由电压尖峰引起? 确保测量环路较小、以避免噪声耦合。

    此致、

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、

    您的设备在哪种条件下刻录? 工作条件有哪些(Vout、Vin、Fsw)? 请共享原理图和布局图像以进行调试。  

    由于高电压应力超过绝对最大数据表限制、器件可能会损坏。  您能否使用探头(设置探头全带宽)测量 SW 引脚和 GND 引脚之间的电压尖峰、以检查损坏是否由电压尖峰引起? 确保测量环路较小、以避免噪声耦合。

    此致、

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    我附上了原理图、PCB 和刻录器件的照片。
    它的最大输入电压为38V (28V AC +整流桥和滤波电容器)、输出电压为25、2V、与最大器件能力相差甚远、但我犯了一个错误:尽管存在40V (SSB44-E3)、但仍安装了30V 二极管(SSB43-E3)、可能是原因吗? (随着温度升高、会 使 SW 与 GND 短路)、但在这种情况下、为什么过载和热保护不会停止直流/直流转换器、从而避免燃烧?

    为了更好地散热、尽管控制器靠近边缘、但还是最好将控制器放置在电路板的中心?

    非常感谢您的支持。

    Fabioe2e.ti.com/.../LM5013-board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    如果二极管因电压应力大于额定值而损坏、则  SW 节点与 GND 之间可能会发生短路。 当顶部 FET 导通时、电流通过 Vin >顶部 FET > SW > GND 以非常高的压摆率上升。 电流的转换率 将非常高、因此即使在触发电流限制之前、器件也会损坏。

     在输出短路或过载的情况下、由于涉及电感器、因此电流以较慢的速率上升、与该特定情况相当。 因此、在这种情况下、IC 受到电流限制特性的保护。  

    此致、

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我曾尝试使用正确的二极管、现在增加负载、进而增加温度、该器件达到温度限值并开始降低输出、而不会造成损坏。

    非常感谢。

    Fabio