This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:按照 sluuac5c.pdf 文档第3章示例编写步骤操作、但可以##39;t 正常工作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443842/bq27421-g1-following-the-sluuac5c-pdf-document-chapter-3-example-writing-step-but-can-t-work

器件型号:BQ27421-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好:

在遵循 第3章中的应用示例时、我遇到了一些问题、当我按照步骤在0x60上写入校验和、但我无法写入!! 但您的指令说可以执行此操作、因此我想知道是否有寄存器会阻止写入0x60? 您可以看到我上传的附件。 我使用 dmesg 获得错误消息、并且我已经将 SEALED 更改为解封、您可以看到原始校验和为0xC2、我想写入0x52、但它不会改变   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅 此 E2E 主题 以获取 I2C 通信帮助。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我参考您的帖子并按照提示进行操作、但即使我只能更改0x61、但0x60是只读的、这不符合您的数据表。我是否错过了某些要设置的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否向我发送您使用 bqStudio 发送的命令? 很难跟随您提供的内容。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    抱歉、我不能提供、因为我不使用 bqstudio 进行控制、我在 bq27xxx_battery_i2c.c 中放入 i2c 读/写代码来与芯片通信。 但它应该在 bqStudio 上进行相同的控制、对吧? 现在的问题是、0x60无法让我写入它。 但您的文档中显示可以这样做 . 照片显示,即使我尝试写入0x52到0x60 ,但0x60没有改变(在红色矩形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    命令0x60是校验和、请确保正确计算校验和并确保电量监测计处于 UNSEALED 状态。 否则、您应该能够写入校验和。 您可以参阅技术参考手册中的示例、了解要发送的内容示例。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我可以问为什么我的 Ra 表和 Qmax 不会更新吗? 我应该怎么做才能让它进入学习周期? 因为我的更新状态始终为0x80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议查看 这份关于实现成功 学习周期的文档、以获得有关完成学习周期的帮助。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我发现您的工程师有一个备注

    请勿在此处读取 BQ27XXX_DM_CKSUM 来验证它! 这可能会导致 '425芯片(以及可能的其他芯片)上的 NVM 损坏、从而损坏 芯片。 我可以问为什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我发现您的工程师有一则备注

    您能解释一下您指的是什么吗?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿在此处读取 BQ27XXX_DM_CKSUM 来验证它! 这可能会导致 '425芯片(以及可能的其他芯片)上的 NVM 损坏、从而损坏 芯片。 这句话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我相信这种说法是非常清楚的。 如果您 在这种情况下读取 BQ27XXX_DM_CKSUM、则会导致'425器件上的非易失性存储器损坏。  

    此致、  

    Robert。