Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
您好:
在遵循 第3章中的应用示例时、我遇到了一些问题、当我按照步骤在0x60上写入校验和、但我无法写入!! 但您的指令说可以执行此操作、因此我想知道是否有寄存器会阻止写入0x60? 您可以看到我上传的附件。 我使用 dmesg 获得错误消息、并且我已经将 SEALED 更改为解封、您可以看到原始校验和为0xC2、我想写入0x52、但它不会改变 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好:
在遵循 第3章中的应用示例时、我遇到了一些问题、当我按照步骤在0x60上写入校验和、但我无法写入!! 但您的指令说可以执行此操作、因此我想知道是否有寄存器会阻止写入0x60? 您可以看到我上传的附件。 我使用 dmesg 获得错误消息、并且我已经将 SEALED 更改为解封、您可以看到原始校验和为0xC2、我想写入0x52、但它不会改变 

尊敬的 Robert:
抱歉、我不能提供、因为我不使用 bqstudio 进行控制、我在 bq27xxx_battery_i2c.c 中放入 i2c 读/写代码来与芯片通信。 但它应该在 bqStudio 上进行相同的控制、对吧? 现在的问题是、0x60无法让我写入它。 但您的文档中显示可以这样做 . 照片显示,即使我尝试写入0x52到0x60 ,但0x60没有改变(在红色矩形) 
您好!
我发现您的工程师有一则备注
您能解释一下您指的是什么吗?
此致、
Robert。