This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:用于启用器件 TPS27S100 (在 EN 引脚上)的最大频率?

Guru**** 2511735 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451150/tps27s100-maximum-frequency-used-to-enable-device-tps27s100-at-en-pin

器件型号:TPS27S100
Thread 中讨论的其他器件:ULN2003A

工具与软件:

用于启用器件(EN 引脚上)的最大频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们的 HSS 限制为1-2kHz。 我已经链接了一份有关使用 TI HSS 驱动 PWM 负载的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf10/slvaf10.pdf?ts = 1726780491765&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果需要超出此范围、 可以通过将 HSS 的 PWM 开关职责重新分配给单独的低侧开关(例如 ULN2003A)来实现、该开关能够以高得多的频率运行。  

    BR、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的热情响应。

    我正在寻找规格如下的高侧驱动器:

    使能(PWM)= 3.3V、1000Hz 应支持1%的占空比
    Vcc = 24V (典型值)
    Iload = 3A
    内置 MOSFET

    您能否推荐具有上述规格的高侧开关驱动器?

    此致、
    Prakat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prakat、  

    1%占空比下为1000Hz

    周期= 1/1000 = 0.001

    导通时间(s)= 0.001 *.01 = 0.00001s

    1%的占空比会产生一个对于 HSS 太快的导通时间。 除非使用上述高侧和低侧架构、否则无法支持该架构。 如果使用低侧开关来处理 PWM 开关、则 TPS1H100将适合您所需的参数。  

    BR、  

    艾伦