工具与软件:
您好、TI 论坛
我设计了以下电路(如下)、但对 TVS 的选择和/或对产品说明书的理解程度不是很自信。 我希望这可以被验证,如果不正确,建议我如何正确地实现它(?). 请注意、BATT 只是标准的40V 锂离子电池。
e2e.ti.com/.../7608.LM74810.pdf
1)我是否可以设置两个单向二极管? 是否可以仅使用一个双向二极管而不丢失 RPP 功能?
2) 2)很难找到同时满足工作/钳位电压的二极管。 因此、我"假设"考虑到它仅适用于瞬态条件、69.8V (仅低于器件最大值0.2V)的钳位电压是否"正常"?
3) 3) SW 的可能输出电流是多少? 运算放大器的5mA (Vin+/Vin-)为(max)、因此我添加了一个1k Ω 电阻器、但这是否 必需?
4)还有什么我忘记的吗?
非常感谢
Darren