This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74810EVM:TVS 选择问题/确认

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451470/lm74810evm-tvs-selection-question-confirmation

器件型号:LM74810EVM

工具与软件:

您好、TI 论坛

我设计了以下电路(如下)、但对 TVS 的选择和/或对产品说明书的理解程度不是很自信。 我希望这可以被验证,如果不正确,建议我如何正确地实现它(?). 请注意、BATT 只是标准的40V 锂离子电池。

e2e.ti.com/.../7608.LM74810.pdf

1)我是否可以设置两个单向二极管? 是否可以仅使用一个双向二极管而不丢失 RPP 功能?

2) 2)很难找到同时满足工作/钳位电压的二极管。 因此、我"假设"考虑到它仅适用于瞬态条件、69.8V (仅低于器件最大值0.2V)的钳位电压是否"正常"?

3) 3) SW 的可能输出电流是多少? 运算放大器的5mA (Vin+/Vin-)为(max)、因此我添加了一个1k Ω 电阻器、但这是否 必需?

4)还有什么我忘记的吗?

非常感谢

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    1.这里使用双向二极管很重要、否则在 RPP 期间、电池将通过二极管 D1短路。 添加负极侧 TVS 或肖特基将阻止该电压。

    2.您预期的瞬变水平是多少? 在汽车用例中、我们通常不使用任何 TVS 来实现正侧瞬态阻断。 我们使用它来阻止通过 TVS 的电源路径、并使用另一个 TVS 来承受负瞬态。

    3。流经 SW 引脚的电流将取决于电阻值。 没有任何东西可以限制电流。

    4.原理图看起来不错。

    此致、

    Shiven Dhir