请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20A 工具与软件:
你(们)好
我们 在设计中采用 TPS543C20ARVFR 来为 Zynq UltraScale+ FPGA 提供0.85V VCCINIT 电源。 我们根据以下实现使用了降压转换器。 我们希望使用按钮实现电源开/关。 硬复位 IC (LTC2954ITS8-1#TRPB)使能信号控制 PMIC、PMIC 的 GPO4输出连接到降压的使能。 GPO4建议额定电压为3.3V (最大值)、因此我们电平转换为5V 并提供。 请告知我们下面的电路是否正常。