This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:关于降压转换器的使能

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453983/tps543c20a-regarding-enable-of-buck

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

你(们)好  

我们 在设计中采用 TPS543C20ARVFR 来为 Zynq UltraScale+ FPGA 提供0.85V VCCINIT 电源。 我们根据以下实现使用了降压转换器。 我们希望使用按钮实现电源开/关。 硬复位 IC (LTC2954ITS8-1#TRPB)使能信号控制 PMIC、PMIC 的 GPO4输出连接到降压的使能。 GPO4建议额定电压为3.3V (最大值)、因此我们电平转换为5V 并提供。 请告知我们下面的电路是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这份 TPS543C20A 原理图看上去一切正常。 我建议添加几个更多的输出电容器、使有效电容约为2000uF、从而获得出色的瞬态性能

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton

    从 PMIC 连接的降压转换器的使能引脚正常? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我无法保证 PMIC 能够运行、但只要电压高于1.6V、TPS543C20A 就会启用。 要关闭 EN、PMIC 必须将 ENABLE 信号拉至接地。 如果您确实有关于 PMIC 操作的具体问题、我建议使用 PMIC 器件型号创建新主题、以便 合适的工程师能够支持