请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21061 工具与软件:
您好!
现在、我要在软件上通过 I2C 检查 BQ210s 的寄存器 valus。
我有两个问题、首先是关于 STAT0中的充电完成状态位。
尽管电池从 USB 获取的时间足够长、但从不充电完成状态位被置位。
这是否意味着如果充电确实未完成或 BQ21061未发送充电完成状态位?
BQ21061是否可能未发送正确状态?
接下来是关于 STAT0中的 VIN PGOOD 状态位、我要检查 USB 断开连接后 PGOOD 状态位是否已清除。
在我的环境下、如果 USB 断开连接、则不会进行调试。
谢谢!