This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:如何从 BQ21061中检查 PGOOD 状态位和充电完成状态位

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453703/bq21061-how-to-check-pgood-status-bit-and-charge-done-status-bit-from-bq21061

器件型号:BQ21061

工具与软件:

您好!

现在、我要在软件上通过 I2C 检查 BQ210s 的寄存器 valus。
我有两个问题、首先是关于 STAT0中的充电完成状态位。
尽管电池从 USB 获取的时间足够长、但从不充电完成状态位被置位。
这是否意味着如果充电确实未完成或 BQ21061未发送充电完成状态位?
BQ21061是否可能未发送正确状态?
接下来是关于 STAT0中的 VIN PGOOD 状态位、我要检查 USB 断开连接后 PGOOD 状态位是否已清除。
在我的环境下、如果 USB 断开连接、则不会进行调试。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 STAT0位值、充电器应反映器件达到终止后充电完成。 这是在充电周期进入 CV 模式并且充电电流降至终止以下时发生的。 有几件事可能会阻止终止、例如某些充电保护回路或类似输入端残留余量电压的情况。 我会确认充电周期中的充电电流。 从 USB 充电足够长时间后、当电池充电时、您的设备会注册什么?

    关于 STAT0中的 VIN PGOOD 位、当输入电压低于睡眠阈值或 UVLO 阈值时、应清除 PGOOD 位;这种情况应在 USB 断开连接后不久发生。

    此致、

    Juan Ospina