This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 的应用问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25731, BQ25731EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430313/bq25703a-application-issues-with-bq25703a

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25731EVM

工具与软件:

你(们)好
我想问、在为 BQ25703A 选择外部4 MOS 时需要注意哪些关键参数、或者必须满足哪些指标? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

    有多种 FET 采用 BQ25703a。 一般而言、任何具有10m Ω Rdson 范围或 CISS<5000pF 的 FET 都应该是不错的选择。 您可以先使用 BQ25703AEVM Selection-CSD17551Q3A 作为起点。  

    此致、

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好老虎,

    BQ25703A 的电感是否需要续流二极管? 以在降压模式下运行的 BQ25703A 为例(如图1所示)、如果未添加续流二极管、则当 Q1的 MOS 关断时、电感产生的反电动势会损坏 Q2的 MOS 晶体管吗? 如果 Q2未损坏、原因是什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

    MOSFET 具有体二极管、可用于该目的。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger

    BQ25703A 仅用于为电池充电、不用于系统电源。 原理图中的 CAN MOS 晶体管 Q7移除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

    否、不建议移除 Q7。 我们有一个适用于此类应用的特殊器件- BQ25731。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger

    该原理图的设计不包括 Q7、因此不确定是否会存在任何未知风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需沿 BQ25731EVM 行驶。 如有任何问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger

    我还想询问、BQ25703A 芯片上的 CHRG_OK 引脚的功能是什么? 根据手册、当 BQ25703a 的输入端子没有输入电压时、CHRG_OK 引脚处于低电平。 当 BQ25703a 的输入端子上存在电压且该电压介于3.5V 和24.5V 之间时、如果满足其他条件、CHRG_OK 引脚将变为高电平。 不过、我发现 CHRG_OK 引脚在测试期间保持高电平。 请注意、CHRG_OK 引脚通过10k 电阻器从外部上拉至3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

    如数据表中所述、CHRG_OK 表示呈现的输入、可以立即充电。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好老虎

    我想问一下、在电池充电过程中、当 BQ25703A 或其周围的 MOS 管温度高时、BQ25703A 是否可以自动降低功耗? 实现功耗降低的原理图是什么? 是通过 PROCHOT 引脚完成的、 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

    芯片内部没有这种功能、您需要使用外部电路来实现。  

    谢谢!  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好老虎

    好的、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger

    我还有另一个问题要问、在调试 BQ25703A 时、我发现 SW 波形上有高过冲、如图1所示。 然后、我尝试在 SW 引脚上添加一个 RC 滤波器电路(如图2所示)以减少该过冲、但我发现添加 RC 滤波器电路后、过冲变得更加严重。 我不明白为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger

    我还有另一个问题要问、在调试 BQ25703A 时、我发现 SW 波形上有高过冲、如图1所示。 然后、我尝试在 SW 引脚上添加一个 RC 滤波器电路(如图2所示)以减少该过冲、但我发现 添加 RC 滤波器电路后、过冲变得更加严重。 我不明白为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger  

    [报价 userid="628188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430313/bq25703a-application-issues-with-bq25703a/5574014 #5574014"]然后、我尝试按图2所示向 SW 引脚添加一个 RC 滤波器电路来减少此过冲、但我发现 添加 RC 滤波器电路后过冲变得更加严重。 我不明白为什么

    这种情况是否与 RC 值、RC 到 PGND 的接地以及 RC 接地的面积大小有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

    准确测量 VSW 波形非常困难。 同样也很难看出区别。  

    电压 尖峰 测量 技术和规格(修订版 A)

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好老虎

    非常感谢