请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS922053 工具与软件:
数据表关于使用恒压模式的内容有点模糊。
我有一个需要12V 电压并绕过300mA 的摄像头。 为了实现 BOM 优化、我想重复使用 TPS922053。 输入电压为24V。
- UVP 引脚 可用作标准降压转换器上的 FB 引脚?
- 那么、使用1M 和130k 的分压器、我将获得+12.2V 的恒定电压? (假设最大1A 电流为200mR 分流电阻)
- 此恒定电压是存在于 Vin 和 CSP 之间还是 CSP 和 GND 之间?


谢谢!