This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:用作一个使用 UVP 电阻分压器的纯恒定电压器件

Guru**** 2532870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453438/tps922053-use-as-a-purely-constant-voltage-device-using-the-uvp-resistor-divider

器件型号:TPS922053

工具与软件:

数据表关于使用恒压模式的内容有点模糊。  

我有一个需要12V 电压并绕过300mA 的摄像头。 为了实现 BOM 优化、我想重复使用  TPS922053。  输入电压为24V。

  • UVP 引脚 可用作标准降压转换器上的 FB 引脚?  
  • 那么、使用1M 和130k 的分压器、我将获得+12.2V 的恒定电压? (假设最大1A 电流为200mR 分流电阻)
  • 此恒定电压是存在于 Vin 和 CSP 之间还是 CSP 和 GND 之间?

谢谢!