This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758中的 UCC2897:电流检测值(过流保护)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449199/ucc2897-in-tps2373-4evm-758-currnet-sense-value-over-current-protection

器件型号:UCC2897

工具与软件:

亲爱的大家好

我们试过测试过流保护, 输出电流关断电阻值=8.6A,可以知道 R47=75m ,所以 R47=0.64V(0.075*8.6A=0.64V ),

但比较结果与 UCC2897数据表中的电流检测 Vcs=0.53V 不匹配、

这里是否有任何计算误差? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    我们的 PoE 团队目前已离开办公室、我们将于12月17日回来。 很抱歉耽误你的时间。

    BR、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好! 今天是否会有任何更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    我已将您的问题转发给 UCC2897A 团队。 谢谢!
    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    我已将您的问题转发给 UCC2897A 团队。 谢谢!
    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    我们将对此进行深入探讨并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    8.6A 电流来自何处? 似乎您的消息是输出电流、是直流还是次级侧?

    UCC2897A CS 仅检测流经 R47的初级侧峰值电流、如您的附加电路中所示。 请在您的计算中澄清这些问题。

    此外、由于各种电路参数容差和 CS 阈值容差(0.43V 至0.53V)、此设计也有可能通过基准调试最终确定 R47。

    简而言之、如果使用输出电流乘以 R47、则计算结果将不正确。